Flexibel und anpassungsfähig: Gasfedern für hochwertige und individuelle Lösungen

September 17, 2026

Bereits seit 1992 erhalten Kunden der ACE Stoßdämpfer GmbH genau ihren Anforderungen entsprechend ausgelegte, individuell passende Gasfedern für zahlreiche Anwendungsfelder. Das Spektrum umfasst dabei neben den Bereichen Maschinenbau, Medizin- und Lebensmitteltechnik zahlreiche weitere Applikationen in Industrie, Handel und Kleingewerbe. Sollten Kunden einmal bei ACE nicht die richtige Lösung finden, sind sie dort trotzdem bestens aufgehoben. Denn seit der Übernahme durch den globalen Gasfeder Experten Stabilus im Jahr 2016, ist die Marke ACE ein wichtiger Bestandteil für das branchenweit flexibelste Gasfederangebot. Mit weiteren Gasfederexperten wie HAHN Gasfedern und General Aerospace entstand über die letzten Jahre das einzigartige Motion Control Ecosystem der Stabilus Gruppe, das Kunden weltweit annähernd 700.000 Gasfeder-Varianten zur Verfügung stellt – für jede Anwendung und jede Stückzahl.

COVID-19-Diagnose-Geräte mit Gaszugfedern von ACE ausgestattet

Um schnell Bilder vom Zustand der Lungen und des Thorax infizierter Patienten zu erhalten, sind digitale, mobile Röntgengeräte effektive Hilfsmittel bei der COVID-19-Diagnostik. Zu Beginn der Corona-Pandemie war das chinesische Medizintechnik-Unternehmen Wandong in der Lage, diese mobilen Röntgeneinheiten schnell zu liefern. Das war unter anderem dadurch möglich, dass man sich für Gaszugfedern von ACE entschieden hatte. Denn bereits vor Ausbruch der SARS-CoV-2-Infektionen hatte Wandong Komponenten verschiedener Hersteller getestet, mit deren Hilfe das Bedienpersonal den 10 kg wiegenden Strahlarm der Röntgengeräte sowie den an dessen Ende montierten 30 kg schweren Röntgenstrahler ohne nennenswerten Kraftaufwand herauf und herunter bewegen sowie ein- und ausklappen konnte. Dabei erwiesen sich Gaszugfedern vom Typ GZ-28-450 von ACE gegenüber Konkurrenzlösungen einerseits wegen der Beratung vor Ort durch das ACE-Team in China und andererseits durch das Konstruktionsprinzip sowie die hohe Fertigungsqualität als beste Wahl. Als ACE dann im Frühling des Jahres 2020 in kürzester Zeit in der Lage war, mehrere hundert Einheiten dieses platzsparend innerhalb des Strahlarms untergebrachten Gasfeder-Typs in gleichbleibender Qualität zu liefern, war Wandong vollends überzeugt.

Bis heute sind die anpassungsfähigen Industriegasfedern von ACE ihrem Ruf als Problemlöser gerecht geworden. Sowohl zu Höchstzeiten der Corona-Krise in Kliniken weltweit als auch im danach wieder ruhigeren klinischen Alltag erhöhen die stromlos, allein mit Stickstoffgas arbeitenden Helfer die Sicherheit der mobilen digitalen Röntgengeräte von Wandong und auch deren Bedienungsfreundlichkeit. Dadurch wurde das medizinische Personal nicht nur in den einmalig hektischen Zeiten der Pandemie buchstäblich entlastet, sondern kann sich an jedem Arbeitstag auf seine wesentlichen Aufgaben konzentrieren: gesicherte Diagnosen stellen und Patienten optimal versorgen.

Gasdruckfedern und elektromechanische Antriebe steigern Ergonomie in der Industrie

Die große Flexibilität im Bereich der Geschwindigkeitsregulierung stellt ACE auch bei der KeyTec Netherlands B.V. unter Beweis. Als Business-to-Business-Zulieferer versorgt das Unternehmen Kunden aus aller Welt mit Metall- und Kunststoffkomponenten in mittleren und hohen Stückzahlen. In einem der Maschinensäle am Stammsitz im niederländischen Sittard werden für verschiedene Klienten aus der Elektronikbranche pro Jahr circa 1 Milliarde Drahtstifte für Batterien im Dreischichtbetrieb in diversen Ausführungen hergestellt. Dafür sind Maschinen notwendig, die Drähte präzise verarbeiten und bei hoher Produktivität für einheitliche Qualität sorgen. Alle acht Stunden, werden diese Maschinen vom Bedienpersonal mit neuem Rollenmaterial versorgt. Dafür müssen circa 45 kg schwere Hauben geöffnet werden. Dies geschieht jeweils mit Hilfe von zwei Industrie-Gasdruckfedern vom Typ GS-28-200-EE-920N von ACE. Bei KeyTec werden die einbaufertigen, wartungsfreien und in sich geschlossenen Systeme für die mit ihnen verbundene Arbeitserleichterung und für ihre Langlebigkeit geschätzt. Seit vielen Jahren unterstützen sie die Muskelkraft des Bedienpersonals zuverlässig beim Öffnen und Schließen der Hauben mit Ausschubkräften von 920 N pro Gasdruckfeder.

Weitere Vorteile sind die Ventiltechnik der Komponenten und die Vor-Ort-Betreuung. Denn als sich die Techniker von KeyTec bei den Vertriebsingenieuren von ACE in den Niederlanden nach weiteren Möglichkeiten erkundigten, den Bedienkomfort zu steigern und die verwendeten Werkzeugmaschinen auf einfache Weise zu modernisieren, wurde die passende Lösung im Portfolio der Stabilus Gruppe schnell in Form der elektromechanischen Antriebe namens Industrial POWERISE® gefunden. Für den Automotive-Bereich als Aktuatoren an Heckklappen sowie an Motor- und Kofferraumhauben entwickelt und perfektioniert, werden die Antriebe zunehmend für industrielle Anwendungen wie bei KeyTec adaptiert. Wahlweise gespeist über einen 12- oder einen 24-Volt-Anschluss, machen Industrial POWERISE® auf Knopfdruck zuverlässig Hubbewegungen von 200 mm Länge bei Spindelsteigungen von 8 mm pro Umdrehung möglich. Das Heben und Senken findet im Fall der Maschinenhauben in Sittard mit einer zusätzlichen Kraft von 65 N pro Aktuator in Kombination mit den genannten Gasdruckfedern statt. Dank deren Ventiltechnik ließ sich der Stickstoff einfach den neuen Konstruktionsbedingungen anpassen und über das Ablass- und Füllventil von den vormals 920 N auf 700 N pro Exemplar reduzieren, sodass die hydraulischen und elektromechanischen Komponenten nun Hand in Hand die Bewegungen sicher vollführen. Hier erweist es sich als weiterer Vorzug, dass die Kombination mit den Gasfedern von ACE eine Entlastung für den Antrieb darstellt. Dieser ist gleichbedeutend damit, dass die Gewichte höher, die Bewegungen per Hand ergonomischer und die Verfahrgeschwindigkeiten schneller sein können. In der Praxis ist das ein Synonym für erleichterte Bedienung, schnelleren Zugang zum Maschineninneren und größerer Zufriedenheit aller Beteiligten mit den Arbeitsabläufen und der allgemeinen Lautstärke im Maschinensaal.

Gasfedern aus Edelstahl kombinieren Hygiene und Komfort

Hinsichtlich Hygiene und Lebensmittelsicherheit sind im Sondermaschinen- und Anlagenbau für die Hersteller von Nahrungsmitteln ebenso wie im Hobbykochbereich buchstäblich glänzende Leistungen gefragt. Hier ist Edelstahl die Antwort, wenn nicht nur in industriellen Umgebungen Korrosions- und Temperaturbeständigkeit sowie hohe Hygienestandards gefragt sind. So vertrauen zum einen namhafte Sondermaschinenbauer auf das Application Engineering und auf die kraftvollen, mit Stickstoff gefüllten und stromlos arbeitenden Gasfedern von ACE als zuverlässige Helfer aus diesem Werkstoff, wenn es um das Öffnen und Schließen von Bestückungs- und Wartungsklappen geht. Zum anderen halten ACE Gasdruck- und Gaszugfedern aus Edelstahl auch Einzug im privaten Bereich, wo sie zum Beispiel den Zugang zu Outdoor-Küchen oder das Bedienen von schweren Abdeckhauben an Zubereitungsplätzen erleichtern.

Für beide Zielgruppen sind hohe Flexibilität, Beratungskompetenz, Kundennähe, Produktvielfalt und Schnelligkeit von ACE entscheidend. Ab Lager in Langenfeld liefert das Unternehmen Gasfedern in verschiedenen Edelstahl-Ausführungen mit den Legierungen V2A und V4A und mit Körperdurchmessern von 15 bis 40 mm. Zusätzlich bietet ACE auch kleinere Gasdruckfedern mit 8 bis 12 mm Durchmesser in V4A an. Damit eignen sie sich für alle Einsatzbereiche, in denen die Hygieneanforderungen anspruchsvoll sind. Das ist neben der Lebensmittelindustrie vor allem in der Medizin-, Labor und Reinraumtechnik der Fall. Aus diesem Grund sind sie serienmäßig mit Lebensmittelöl befüllt, welches den Anforderungen nach FDA 21 CFR 178.3570 gerecht wird.

Dass genau diese Komponenten seit diesem Sommer auch an einem Fischverarbeitungsplatz an einem idyllischen norwegischen Küstenabschnitt zuverlässig ihre Dienste verrichten, ist Max Baldauf aus dem Vertriebsteam der Stabilus Gruppe zu verdanken. An seinem Urlaubsort angekommen, fiel ihm direkt am ersten Tag nach dem Angeln auf, mit welch hohem Kraftaufwand die massive Abdeckhaube aus Holz an dem Arbeitsplatz zu bedienen war. Nachdem er mit seinem Vermieter etwas ins Gespräch kam, bestätigte dieser die Wahrnehmung seines Feriengastes und sagte, er sei mit der bestehenden Lösung noch nicht zufrieden, zumal die bislang per Scharnieren befestigte 25 kg schwere Holzhaube auch eine Verletzungsgefahr beim versehentlichen Herunterklappen wäre. Darauf schlug der verreiste Vertriebsingenieur vor, passende Gasdruckfedern von ACE zur Kraftunterstützung einzusetzen. Gesagt, getan. Denn nachdem der Vermieter zusagte, wurden die Maße der Haube notiert, die Handkraft am Griff mit einer Fischwaage gemessen und anschließend die Berechnungen von Edgar Birkholz vom ACE Application Engineering in Langenfeld durchgeführt.

Wie es sich für das Einsatzgebiet gehört, wählte er aus dem vielfältigen Katalogprogramm von ACE rostfreie Gasdruckfedern vom Typ GS-22 in V4A-Ausführung und mit Lebensmittelöl zwecks Dämpfung der Kolbenstange versehen aus. Diese Edelstahl-Gasfedern wurden dann per Ventil genau dem Gewicht der Haube angepasst und auf den berechneten Stickstoff-Fülldruck von 290 N pro Stück gebracht. Per Fracht an die norwegische Küste geliefert. sind sie mittlerweile montiert und der Eigentümer sehr zufrieden, da sie die Handkräfte um über 70 Prozent verringern konnten. Außerdem wird das hochwertige Design der Gasdruckfedern von ACE dem insgesamt sehr guten Standard seiner Unterkunft gerecht, berichtet ein gut erholter Max Baldauf.

Das Motion-Control-Ökosystem von Stabilus

Wie die drei Anwendungen veranschaulichen, zeichnet sich ACE im Motion-Control-Ökosystem der Stabilus Gruppe bei den Gasfedern zum einen besonders durch die Expertise bei industriellen Anwendungen und zum anderen durch die individuelle Systemberatung aus. So kann die Expertenmarke kleine bis mittlere Volumina mit Ventiltechnik zwecks individueller Kraftanpassung als Katalogware sofort ab Lager liefern und Kunden mit maßgeschneiderten Prototypen binnen 24 Stunden ausstatten.

Die HAHN Gasfedern GmbH fertigt für Kunden ab Stückzahl 1 bis zur Großserie, immer kundenspezifisch und individuell angepasst – und das bei kurzen Lieferzeiten. Diese Expertenmarke der Stabilus Gruppe ist zudem führend im Bereich Edelstahl und bei Sonderlösungen, wie z. B. wenn Hoch- und Niedertemperaturdichtungen oder Dichtungen bei erhöhter Beanspruchung in Baumaschinen oder Schutzrohre und andere Extras gefragt sind.

Vom Mutterunternehmen und Gasfeder-Pionier Stabilus erhalten Kunden seit Jahrzehnten hochwertige Gasfedern als OEM- und Serienlösungen dank Großserienfertigung, globaler Präsenz und Qualitätsstandards der Automobilindustrie.

Und wenn Kunden maßgeschneiderte, zertifizierte Gasfedern für sicherheitskritische Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt suchen, werden sie innerhalb der Stabilus Gruppe bei der General Aerospace GmbH fündig.

Gemeinsam bilden diese vier Expertenmarken sowie ihre leistungsstarken Techniker- und Vertriebsteams ein vernetztes System für unterschiedlichste Branchen und Bewegungsanforderungen – Application Engineering und individuelle Systemberatung inklusive.

Die richtige Gasfeder. Für jede Anwendung. In jeder Stückzahl.

Next Industrial POWERISE®: ACE Controls Inc. Introduces Actuators to Industrial Applications in the Americas