Regions Select Region United States of America

News & Events

ACE latest

Einsatzbeispiel für Schwingungsisolierung in Wasserkraftwerk mit ACE SLAB

June 25, 2018 ACE-Press
Presse

Download ACE Presseaussendung 06/2018

Lärm am Arbeitsplatz hat negative Auswirkungen und ist kontraproduktiv. Eine intelligente Schwingungsisolation kann Abhilfe schaffen. So geschehen in einem Kraftwerk der Schluchseewerk AG, wo der von Schraubenpumpen ausgehende starke Lärm mit Hilfe von schwingungsisolierenden SLAB-Platten von ACE deutlich reduziert werden konnte. Ab sofort ist es möglich, die schwingungsisolierenden und stoßdämpfenden Platten aus den SLAB-Produktfamilien im Menü Berechnungen direkt auszuwählen, zuzuschneiden und zu bestellen.

Schwingungsisolierende Platten der Typen SLAB 170 bis SLAB 720 lassen sich in vielen Formen konfektionieren. Sie weisen Eigenfrequenzen zwischen 12 und 50 Hz auf und sind in Belastungsbereichen zwischen 0,002 N/mm2 bis 0,5 N/ mm2 einsetzbar

ACE SLAB-SL170-SL720 Familie

Messung vorher mit an Stör- und Empfängerseite angebrachten Sensoren: Die 300 kg schweren Schraubenpumpen verursachen einen Betriebslärm von 86 dB:ACE - Schluchsee KW Pumpe


Messung nachher mit an Empfängerseite angebrachtem Sensor:
Die Verwendung von ACE SLAB führt zu einer Isolierung der Schwingungen um 6,6 dB

ACE - Schluchsee KW Pumpe im Detail


 

×

ACE Stoßdämpfer GmbH | Login

Already Registered? Login here.
Für alle Erstbesteller erfolgt die Anlage eines Kontos durch die Bestellung.
Wenn Sie bereits Kunde sind, wenden Sie sich bitte an ebiz@ace-int.eu.